This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:器件从 CSV 获取 NANK

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403393/ucd90320-device-got-nank-from-csv

器件型号:UCD90320

工具与软件:

您好!

我有一个问题。 我无法从 Fusion Digital Power Designer 发送命令。  

我使用编译工具中的 CSV 文件。

然后使用 SMBus 工具发送命令。 但从命令 E3中获得了 NANK。

如何解决该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您是使用 Fusion GUI 工具还是使用您自己的 SMBus 工具来发送命令? 如果您使用自己的工具、则需要根据 SMBus 工具解析数据并设置命令的格式

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    这些图片来自 Fusion GUI。 换句话说、我通过 Fusion GUI 从 CSV 发送命令。  

    Terry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您能否将您使用的脚本(.csv)发送给我们?

    您使用的 GUI 版本和 GUI 工具(GUI 工具的屏幕截图)?

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    请检查附件。

    e2e.ti.com/.../Data-Flash-Script.csv

    其他信息:我可以按按钮存储到 RAM 到 NVM。 但它无法帮助我们实施我们的系统。 我的目标是帮助自己的系统使用 CSV 文件对 UCD 器件进行编程。 我无法使用 CSV 中的命令、因为它将遇到 NANK。  

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您能否发送器件的项目文件(.xml)? 此外、您能否截获导入.csv 文件的步骤的屏幕截图?

    此致

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    我没有.xml 文件。 CSV 文件来自我的客户。  

    请检查以下步骤以导入 csv 文件。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您能否将.csv 导入的当前器件的项目文件(.xml)发送到您要命名为.csv 的器件? 如果使用 Fusion GUI、请点击"File"菜单->"Save Project As..."

    您的系统上有多少个器件? 什么是事件?

    我们尝试重复您 在此所面临的问题。

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    请检查.xml。  e2e.ti.com/.../UCD90320-_4000_-PMBus-Address-17d-Project.xml 

    我的系统在 SMBus 上只有1个器件。  

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    器件受写保护(如以下打开发送的项目文件时的屏幕截图所示)=>这就是为什么器件否定确认命令的原因。 请使用已知密码解锁设备、然后您可以将配置导入到设备。

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    对我来说,这是一件好事。 感谢您的超能力。  

    但我面临另一个问题。  您能帮我确认吗?

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    我在那里找到了重置命令。 这意味着需要再次输入密码。 我没有任何问题。   

    Terry