This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8S6C24:PMBus

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8S6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406953/tpsm8s6c24-pmbus

器件型号:TPSM8S6C24

工具与软件:

大家好!

我对 TPSM8S6C24有疑问。
是否可以使用 PMBus 读取输出电压和电流?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [quote userid="388934" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406953/tpsm8s6c24-pmbus 是否可以使用 PMBus 读取输出电压和电流??

    有。  命令为 READ_VOUT (命令代码8Bh)和 READ_IOUT (命令代码8Ch)

    READ_VOUT 使用由 VOUT_MODE (命令代码20h)定义的线性16编码

    READ_IOUT 使用由 PMBus 规范定义的线性11编码。

    这两条命令都使用 READ_WORD SMBus 事务类型。