This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913-IBB-EVM:TPS62913-IBB-EVM

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913-IBB-EVM, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396577/tps62913-ibb-evm-tps62913-ibb-evm

器件型号:TPS62913-IBB-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS62913.

工具与软件:

您好!

请参阅文档 SLVUC22 pg14 (TPS62913-IBB-EVM 原理图)、是否可以将 SI1902CDL-T1-GE3替换为 FDG1024NZ (来自 OnSemi)?e2e.ti.com/.../FDG1024NZ_2D00_D.PDF

此致、

Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    高露西亚将稍后回复您。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    您的输入电压和输出电压是多少、这与 IBB-EVM 的设计是否相同?

    如果是相同的、还请仔细检查您的 Vcc 电压是多少?  FDG1024NZ 和 SI1902CDL-T1-GE3之间的主要区别是栅源电压额定值。  当 PG 引脚输出为低电平时、Q2A 为低电平、从而导致 Q2B 可查看 VCC 、这会导致 SYS_PG 信号拉至 GND。 因此、是否可以将其替换为 Onsemi 也取决于您的 Vcc 值。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

     如下所示。  

    输入电压:+5.2V

    输出电压:-3.3V

    VCC:+5.2V

     FDG1024NZ 是否足以支持我的设计?

    谢谢!

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    感谢您提出后续问题。 请让我检查一下。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    您可以使用  FDG1024NZ。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分  

    此致、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    您能否指导我如何根据计算 Q1 (SI1029X-T1-GE3)和 Q2 (SI1902CDL-T1-GE3)的热散  

    输入电压:+5.2V

    输出电压:-3.3V

    VCC:+5.2V。

    此致、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    我建议您可以联系 Vishay、查看他们是否有任何散热计算工具。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    或者、我可以知道在具有以下配置的 TPS62913反相降压/升压设计中 Q1和 Q2单独消耗的电流是多少?  我需要此信息来运行热分析。

    输入电压:+5.2V

    输出电压:-3.3V

    VCC:+5.2V。

    此致、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    处于导通状态时、您是否需要电流通过 Q1和 Q2? 谢谢你。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    如果在关闭状态期间消耗电流、请。 提供 Q1和 Q2在导通和关断状态下消耗的电流。

    谢谢!

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    请让我检查一下,并在这几天给你回复。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    请让我向您解释如何使电流通过 Q2A 和 Q2B。 Q1与之类似。

    当 PG 为低电平时、Q2A 关闭(I=0)、Q2B 开启(电流约为 Vcc/10k)。

    当 PG 为高电平时、Q2A 导通(电流约为(Vcc+|Vout|)/10k、Q2B 关断(I=0)。

    请注意、它没有考虑 NMOS 的导通电阻(与10k Ω 相比相当小)、但结果几乎相似。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。

    此致、

    Angie