This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:DAP 环路测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407029/tps548b22-dap-loop-test

器件型号:TPS548B22

工具与软件:

大家好、团队成员:

我听到一些声音说、COT 控制模式器件具有固有稳定性、无需测试波特图。 客户听说过类似的声音、想知道 TPS548B22是否需要环路测试、以及标准是否与电流模式器件相同? 您能提供一些相关的建议和意见吗? 提前感谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声称恒定导通时间控制"固有稳定"并不是真的正确、但它们具有不同的稳定性条件、并且在固定频率控制环路中具有不稳定的行为。

    对于直接电容器测量恒定导通时间控制、绘制波特图毫无意义、因为环路的电流检测元件是电容器的 ESR、因此不能将其分离。  相反、我们需要考虑开关频率的稳定性、因为输出电压纹波受检测和恒定在线控制的约束。

    恒定导通时间和纹波注入(例如电感器上的 RCC 并注入 FB)、或者采用 TI 的 D-CAP2、D-CAP3和 D-CAP4技术、可以绘制波特图、 但是、由于 COT 环路的非线性特性、基于环路增益、带宽、增益和相位裕度进行小信号分析的正常指导并不相同、虽然显示45度相位裕度和8dB 增益裕度的转换器将是稳定的、但 COT 的可变频率允许增益和相位裕度较小的转换器也保持稳定。

    通常、我们建议客户查看时域性能、例如开关频率抖动和波特图上的负载瞬态恢复。  请参阅随附的 D-CAP 稳定性字母。

    e2e.ti.com/.../DCAP-Stability-Letter.pdf