This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:单向珀耳帖驱动-电流控制

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5175, LM5176, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405374/lm5175-single-direction-peltier-driving---current-control

器件型号:LM5175
Thread 中讨论的其他器件: LM5176、LM5177、 LM51772

工具与软件:

您好!


我希望使用 LM5175设计一个 TEC 驱动器、但输出通过电流(而不是在 PWM 中、以减少 EMC 辐射)进行控制。
我的输出电压为45V、15A、因此这就是我需要外部 FET 驱动器的原因。

是否可以使用0-3V DAC 控制器控制输出 IN 电流(从0A 到15A)?

谢谢!

Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    有一份基于 LM5176且使用 TEC 元件的应用报告。

    这可能是一个很好的起点。

    适用于40W TEC 的双向 TEC 驱动器设计

    另外、我还不明白您为什么要使用电流控制、或者您想要如何进行控制。

    因此、如果上述报告不起作用、我需要更多详细信息来了解您要构建的设置。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您采用 TEC 驱动器设计 LM5176。 这可能是我要找的。
    我认为我可以通过调节功率 MOSFET 来提高输出功率吗?
    我还可以限制输出电流吗?
    输出电压是线性还是脉冲?

    我的初始问题是通过电流而不是电压来控制珀尔帖模块、以线性方式调节冷、而不是在 PWM 中。
    因此、我正在寻找一个电流驱动器、例如、控制0A 至15A 的输出电流。
    例如、2A 可表示冷、15A 可表示冷。

    此致、

    Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    是的、可以通过调整 MOSFET 来提高输出功率。

    您可以使用平均电流限制来限制电流、但这不适用于动态调整。

    使用 LM5177或 LM51772时、可以采用与 LM5176相同的方法、但要使用电流监视器来测量电流并据此调节功率级的输出电压。 通过这种方法、您可以实现电流调节。

    还不了解这个问题: 输出电压是线性的还是脉冲的?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、
    感谢你的帮助。
    关于输出线性或脉冲的问题、我曾想到 LED 驱动器。
    因为它以高电流控制输出、但通常输出为 PWM (脉冲)、但我不希望这样。
    Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    这是一个 SMPS、因此输出是固定的、而不是脉冲。 由于您通常具有较大的输出电容、因此要以较大的电压阶跃来执行动态输出电压变化 、例如对于 PWM、这并不容易。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    关于设计中的当前方式、最后一个问题。

    它是否通过 H 桥?  这是为了选择合适的元件、因为15A 电流将超过 TEC 驱动器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    LM5176电路充当 SMPS、并使用电感器提供定义的输出电压。

    该器件不像您之前消耗的那样灌入电流、但使用4个 MOSFET、具体取决于所需的降压、降压/升压或升压运行模式。

    此致、

     Stefan