This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电源管理论坛

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402461/tps2121-power-management-forum

器件型号:TPS2121

工具与软件:

尊敬的专家、请参阅以下原理图。 我使用 TPS2121选择电源。 IN2是主电源、它具有更高的优先级。 OV1和 OV2连接到 GND 以禁用 OV 保护功能。 为了保持 IN2的优先级、PR1连接到 GND、CP2从 IN2获得。  IN1始终由5V 电源供电。 插入 USB 时、CP2被拉至高电平状态、TPS2121在 VREF 模式下工作。 插拔 USB 时、CP2被拉至低电平状态。 在此状态下、PR1和 CP2保持低电平状态。 TPS2121采用什么模式工作(输入模式或 VCOMP 模式无效?)? 另一个问题是、CP2的建议工作电压 是5.5V (最大值)? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    很抱歉耽误时间。

    它应该处于 XCOMP 模式。

    是的、它应该是5.5V。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kunal、当 USB 拔出时、CP2被拉至低电平状态。 在此状态下、PR1和 CP2保持低电平状态。  根据表、在 XCOMP 模式下、PR1和 CP2必须保持高电平状态。 所以、让我搞错了。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我指的是 VCOMP 模式。 这是拼写错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、 感谢您的帮助。  此致。