This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:COT 稳压器是否适用于自举负载?

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406764/lm5012-q1-do-the-cot-regulator-suitable-for-bootstrap-load

器件型号:LM5012-Q1

工具与软件:

您好!

在48V 驱动中、我必须借助自举电路和48至15V 直流/直流电源为高侧 MOS 驱动器供电。

在这种情况下、负载始终是脉冲的、当低侧 MOS 从关断转换到导通时、无论是对于低侧运行还是对于高侧自举电容器充电、都是如此。 我为自举电流限制放置了一个2R2电阻器、而高侧驱动器的电源电容为47 μ F。 在正常运行期间、高侧电源和直流/直流输出之间的最大电压差为4.4V、因此最大峰值电流为2A。

为了减少脉冲负载导致的直流/直流输出 电压下降、我放置了470 μ F 的电解电容器和10 μ F 的陶瓷电容器。

问题是:COT 稳压器是否适用于此脉冲负载?
您是否有关于转换器稳定性的一些提示?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您可以使用基于 COT 的架构、因为该架构 与电压或电流模式控制相比具有瞬态响应优势。 但是、在选择输出电容器值时需要小心。 如果输出电容值过高、自举电容器可能需要更多时间来充电、这可能会导致低侧导通时间限制、从而导致工作的开关频率。 如果输出电容非常低、则可能达到自举 UVLO 电平。  

    如果有配置、由于简单的架构、BOM 成本和整体解决方案尺寸、我会使用 LDO 作为直流/直流转换器上的自举电源。

    谢谢!

    Nitya