This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:睡眠模式电流

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405671/tps25751-sleep-mode-current

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!  

我将 使用参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP41062来设计100W 双向充电器。

我有兴趣了解该设计在没有连接负载的情况下的睡眠模式电流。

谢谢  
Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    感谢您联系我们!

    请参阅下面 TPS25751数据表中的睡眠模式电流消耗:

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。 睡眠模式电流略高于我所需的电流。 是否有任何其他 IC 具有更低睡眠模式电流的相同功能? 或者有什么方法可以完全关闭 IC 并使用使能信号将其唤醒?

    谢谢
    Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shwetanshu:  

    澄清一下、PD 在通电后进入睡眠模式、但一段时间内没有 CC 连接(即未插入插头)且没有活动(可在寄存器中配置)。  

    或者用使能信号完全关闭 IC 并将其唤醒的任何方法?

    TPS25751由 VIN_3V3供电、其中电流从 VIN_3V3流向 LDO_3V3、从而为核心3.3V 电路和 I/O 供电。 要完全关闭 IC、您需要关闭器件电源(即无 VIN_3V3)。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。 这真的很有帮助。

    此致  
    Shwetanshu