请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 工具与软件:
G'day,
我想使用 TPS2121、将5 V 电源优先于12 V 电源。
通过查看数据表、可以看到通过使用 CP2进行输入选择、在突出显示模式之间切换。

- IN1输入为12V
- IN2将具有5V 输入
- OV1/OV2未使用并连接到 GND
- PR1连接到 GND、因此(PR1 >= VREF)== 0
- CP2通过电阻分压器连接到 IN2、使得当 IN2 > 4V 时(CP2 >= VREF)=1
我在 PSpice for TI 中修改了示例仿真以对此进行测试

但它的仿真未显示这一点。

我错过了什么?
此致
Phil