This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:低电压电源的优先选择

Guru**** 2523360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403994/tps2121-priority-selection-for-low-voltage-supply

器件型号:TPS2121

工具与软件:

G'day,

我想使用 TPS2121、将5 V 电源优先于12 V 电源。

通过查看数据表、可以看到通过使用 CP2进行输入选择、在突出显示模式之间切换。

- IN1输入为12V

- IN2将具有5V 输入

- OV1/OV2未使用并连接到 GND

- PR1连接到 GND、因此(PR1 >= VREF)== 0

- CP2通过电阻分压器连接到 IN2、使得当 IN2 > 4V 时(CP2 >= VREF)=1

我在 PSpice for TI 中修改了示例仿真以对此进行测试

但它的仿真未显示这一点。

我错过了什么?

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请在输出无负载的情况下尝试。  

    我建议在 EVM 上测试。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G'day Kunal,

    仿真未能在未连接负载的情况下收敛。

    我从另一家制造商处找到了合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    很遗憾听到这个消息。 许多人都使用此器件。 模型中可能会有一些问题。

    此致

    Kunal Goel