This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:将两个 LM76003-Q1同步到 LM70840、这是否可以?

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM70840, LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406805/lm76003-q1-synchronizing-two-lm76003-q1-to-a-lm70840-is-this-possible

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76003LM70840

工具与软件:

我们希望让3个电源在48V 下运行、从而生成5V、3.3V 和24V 电压。  我们考虑使用 LM70840创建5V、首先启动、然后使用 LM76003-Q1创建3.3V 和24V。  我们是否可以将 LM76003-Q1与 LM70840同步?  两个 LM76003是否可以彼此相差180度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责该器件的工程师是 OOO、下周将回来。 请记住、星期一是美国假期、因此回复将延迟。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conrad、您好!  

    LM76003有同步输入引脚、您可以按照自己的方式对它们进行时钟同步、只要时钟同步为180度异相、转换器就会相应地出现异相情况、希望这有所帮助。

    David。