This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:用于能量收集的 TPS61099

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406755/tps61099-tps61099-for-power-harvesting

器件型号:TPS61099

工具与软件:

您好!  

是否可以使用 TPS61099从太阳能电池收集电能并将其存储在电池中?  

我已在 VBAT 最大电压= 4.2V 时设置了 TPS61099的稳压输出电压。  

请告知:  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    我发现您发布了两个相同的主题、因此我将关闭这个重复的主题。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Nathan