This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:查询 TLC5922每通道的最大电流

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922, LM3150, TLC59116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406433/tlc5922-inquiry-on-max-current-per-channel-of-tlc5922

器件型号:TLC5922
Thread 中讨论的其他器件: LM3150TLC59116

工具与软件:

您好、TI 专家。

我对 TLC5922每通道最大电流有疑问。

根据数据表、Imax 为16通道(OUT0~OUT15)的80mA。

Q1)这是否意味着高达80mA 的每个通道可使用最大电流?

Q2)此外、TLC5922是旧器件。 是否有计划停止这种做法?

Q3)并且还有另一个规格相同的器件、请推荐它。

请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我注意到您发布了另一个 e2e、您是否要使用 TLC5922来满足您在另一个 e2e 上的要求? 如果没有、请像其他 e2e 一样帮助提供您的要求、我将帮助您找到合适的器件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared

    这篇帖子是关于 LM3150的、这是一个完全不同的问题。

    TLC5922是一个拼写错误。

    我现在想查看的问题是项目 Q1。
    Q1)这是否意味着高达80mA 的每个通道可使用最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    是的、这是正确的、最大电流可用于高达80mA 的每个通道。

    根据 您当前的上述要求、我认为 TLC59116可能是您更好的选择。 如果还有任何其他要求或您有任何问题、请告诉我。

    BR、Jared