This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750电压反馈

Guru**** 2598935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406905/bq25750-bq25750-voltage-feedback

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

团队成员、您好!

我们希望使用1S-10S 电池(4.2V 至42V)进行充电、根据 BQ25756计算器、如果要在 Rtop = 249k 的情况下为1S (4.2V)电池充电、我们的数字电位器将需要测量约143k Ω。 我们无法实现该电阻。

如果我们将 Rtop 从249k 更改为 大约147k、那么我们将能够在整个范围内充电。 然而、根据我们现有的有关 BQ25750的所有文档、我们指出建议使用249k 电阻器。 我们是否能够更改该电阻器、同时避免对 IC 或系统造成任何损坏? 还是仅使用249k 电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤、您好!

    感谢您的配合。 RtoP=174k 应该可以在您的系统中正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦