This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡无法正常工作

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405212/bq77915-cell-balancing-not-working

器件型号:BQ77915

工具与软件:

我通过电池电压3.0V、3.8V 和2.5V 测试了3节电池的电池平衡。 充电电压不是11V。 充电后的电池电压为3.5V、4.0V 和3.5V。 无法充电至 VFC 的原因。 是否能够正常运行。 此外、我还使用另3节电池进行了测试、电池电压分别为3.8V、2.2V 和2.5V、并且在充电后电池电压分别为4V、3.5V 和3.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    您是否看过我们有关此部件的电池平衡视频? 此视频详细说明了它的工作原理:

    请记住、由于电芯平衡仅在存在充电电流时才会发生、因此可能需要多个充电/放电周期才能对电芯串进行完全平衡、具体取决于电芯的不平衡程度。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    问题是、如果三节电池中的任何一节充电至4.1V、则器件会通过关断充电 FET 来终止充电过程。 并且如果任何一个电池的电压超过4.0V、我也无法给电池充电。

    请检查原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    充电期间的电芯电压是多少? 在充电期间、VCx 引脚之间的电压是多少?  

    我想知道在充电期间、电池电压是否会上升到 OVP 阈值以上、从而触发保护。 无论如何、如前所述、当电压差异非常大时、电池可能需要多个充电/放电周期才能进行平衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的支持。 充电前的电池电压为3.4V、2.9V 和3.2V。 充电后的电压分别为4.1V、4.0v 和4.08v。 我想这里的电池单元平衡已实现。 但 LED 指示灯没有响应。 在第二个充电周期中、所有电芯都被平衡。 因此、就我而言、电池平衡正在工作、但平衡指示没有工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    理解。

    很高兴知道它在工作! 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon