This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:一些问题

Guru**** 2385710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406484/bq25611d-some-questions

器件型号:BQ25611D

工具与软件:

您好!

我对 BQ25611D 有一些问题。

1.

如果 VIN (USB 或适配器)未插入、
VSYS 的电压高于 BAT 引脚、
它是否有电流通过电源路径流入电池?

2.

如果 VBUS 和电池具有压降并降至 UVLO 且 I2C 关闭、

恢复电源后、是否需要复位 I2C?

3.

在规格中描述:"在 NTC_FAULT 故障期间导致充电暂停"

它是否仅包含冷/热、或全部包含?

4.

当它低于 VBAT_DPLZ 时、BATFET 将锁闭。
在规格的特性表中、电池电压高于 VBAT_DPLZ 可以开启 BATFET、
但在规格的特性说明中、必须插入 VIN。
哪一个是正确的?

谢谢。

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    请查看我的以下评论。

    如果 VIN(USB 或适配器)未插入、
    VSYS 的电压高于 BAT 引脚、
    它是否有电流通过电源路径流入电池?[/QUOT]

    是、在 VSYS 高于 VBAT 的情况下、电流可以流向 BAT 引脚。 通常、BQ25611D 器件不是以这种方式运行的。 当未插入 USB 或适配器时、电池应该是 SYS 的电源、而不是单独的电源。  

    [报价用户 id="353329" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406484/bq25611d-some-questions "]

    如果 VBUS 和电池具有压降并降至 UVLO 且 I2C 关闭、

    恢复电源后、是否需要复位 I2C?

    [报价]

    当电力恢复时、I2C 将自行重新启用。  

    [报价用户 id="353329" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406484/bq25611d-some-questions "]

    在规格中描述:"在 NTC_FAULT 故障期间导致充电暂停"

    它是否仅包含冷/热、或全部包含?

    [报价]

    请参阅数据表第9.3.6.4.1节。 如果电池温度超出 T1或 T5阈值、则充电将暂停。 在 T2和 T1以及 T3和 T5之间、充电被修改、但不会暂停。  

    [报价 userid="353329" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406484/bq25611d-some-questions "]当它低于 VBAT_DPLZ 时、BATFET 将锁闭。
    在规格的特性表中、电池电压高于 VBAT_DPLZ 可以开启 BATFET、
    但在规格的特性说明中、必须插入 VIN。
    哪一项正确?

    数据表第27页中的电池过放电保护说明假设无法从系统中取出电池。 在这种情况下、必须插入输入源才能恢复。  如果电池电压降至低于 VBAT_DPL、并且在以高于 VBAT_DPLZ 的电压重新连接电池时、BQ25611D 将移除所有电源(即电池断开连接)、则 BATFET 将打开。  

    此致、

    Garrett