This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:LMZ14203:LMZ14203H 启动问题

Guru**** 2506915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393011/lmz14203h-lmz14203-lmz14203h-startup-problem

器件型号:LMZ14203H

工具与软件:

附加的图中的电路有一个很奇怪的问题。

输入电压为18-30VDC、标称电压为24VDC、所需输出电压为14.2V。

UVLO 设置为16.2V。  输出电容器均为陶瓷电容器。  负载在350mA 处为线性。

发生的情况是、当我施加+24VDC 时 、输出电压仅为大约6V、并具有高纹波。

此外、它显然使输入保护电路过载(图中未显示)。

如果我快速断开电源再重新连接、它会正常工作。

在28V 时、它也是一样的、但无论我打开/关闭电源多少次、它都不会启动。

但是、在20V 下它可以正常工作、每次以工作参数开始。

我在许多产品、相同的电路中与 LMZ 合作过很多、从未有过这样的现象。

此电路中唯一改变的是输出电容器、我到目前为止使用了钽电容器、 在这里改为了陶瓷电容器、具有相同的值。  

我将感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    在我研究这个问题时、我会很快回来与您联系。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的负载是电阻负载还是电子负载?

    您的电流是否会限制输入电源?  

    20nF 前馈电容器是工具大。 通常、Cff 在皮法范围内。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为3个 LED 与线性恒流源串联。

    数据表中的 Cff 正确、应为0.022uF。
    我可以说这不是问题、到目前为止、我在13000多个项目中使用了具有同一个电容器的 LMZ1420x 系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以分享的 Vout、SS 和 Vin 的示波器波形?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但我可以做一些屏幕截图。
    我需要更新-在检查除输出电容器之外当前电路是否有其他更改时、我发现了一些内容。

    作为输入 EMI 滤波器的一部分、我们还使用了几个铁氧体磁珠。 通常、它们位于 th 浪涌保护电路之前的输入端、但在这里、之后是共模扼流圈和电感器。 如果我使用跳线将其取消、LMZ 将正常工作。 我没有解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还请分享 EMI 滤波器和与降压转换器输入相关的其他元件的原理图、上面的原理图中未显示这些元件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们有一段时间没有听到您的声音、我将关闭此主题。 您可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge