This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:INH/UVLO 引脚上的内部上拉

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPS54020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405147/lmz31710-internal-pull-up-on-inh-uvlo-pin

器件型号:LMZ31710
Thread 中讨论的其他器件: TPS54020

工具与软件:

您好!

LMZ31710数据表注意到 INH/UVLO 引脚有一个内部上拉电阻器。  此外、第7.3.14节说明有一个内部上拉电流源。

您能否分享内部上拉电阻器的电路、以便我的客户更好地了解上拉电阻器的强度?

此致、
Brian Gosselin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我们将会回到您的邮箱

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian
    数据表中已提及 IINH 电流值

    该模块中使用的 IC 是 TPS54020、请查看 INH/UVLO 引脚内部电路的 EN 引脚内部电路方框图

    谢谢你

    救世主