This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:接地(GND)引脚(9)与负电压的连接

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406324/uln2803c-gnd-pin-9-connection-to-negative-voltage

器件型号:ULN2803C

工具与软件:

接地引脚(9)是否可以连接至电路接地以外的负电压? 我想使用此器件来驱动线圈连接到+/-12VDC 的24V 继电器。 在这种情况下、GND 引脚将连接到-12V。

感谢您提供的投入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我被授予我们的设计团队、这种配置将无法实现、因为在接地和输入之间存在以下二极管:

    负电压会立即偏置此下载并阻止器件运行。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy

    非常感谢您的答复。 很有道理。 我的口袋中还有另一个解决方案、但更喜欢使用这样的多通道器件。

    再次感谢。

    Dan