请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2803C 工具与软件:
接地引脚(9)是否可以连接至电路接地以外的负电压? 我想使用此器件来驱动线圈连接到+/-12VDC 的24V 继电器。 在这种情况下、GND 引脚将连接到-12V。
感谢您提供的投入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
接地引脚(9)是否可以连接至电路接地以外的负电压? 我想使用此器件来驱动线圈连接到+/-12VDC 的24V 继电器。 在这种情况下、GND 引脚将连接到-12V。
感谢您提供的投入。