This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:VStartup 值和范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406383/bq27z746-vstartup-value-and-range

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

大家好!

BQ27Z746-R1 TRM 说明、关断模式的退出条件为"如果未处于关断模式、PACK 端子电压> VSTARTUP 或 ENAB 引脚被拉至低电平 或电池电压>关断电压"、但我们无法 在 TRM 或数据表中找到 BQ40Z50对应的 VSTARTUP 或 VStartup–值和范围(可能未找到)。

您能否提供这些信息以帮助我们更好地使用它?

谢谢

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    Vstartup 电压应为2.0V。  

    此致、  

    Robert。