This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:UCC21732中的半桥逆变器

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406896/ucc21732-q1-half-bridge-invertor-in-ucc21732

器件型号:UCC21732-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21732

工具与软件:

专家们、您好!

我正在尝试在 UCC21732中模拟半桥逆变器、如下所示(图片随附)。 好的、我的问题是

  1. 当我们使用两个栅极驱动器时、REST 引脚的连接如何?
  2. 您可以更正一下我们使用 UCC21732时的逆变器电路构建、因为我没有得到正确的结果吗? 我的结果不切实际。


      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:  

    我目前建议将 nRST/EN 引脚连接到 VCC。  

    R27/L1的作用是什么?  

    此外、根据我在 PSpice 中的经验、半桥对于 PSpice 而言很困难-会遇到收敛问题等 因此、我建议简单地启动电路:使用栅极驱动器输出驱动电容器或仅使用一个栅极驱动器驱动一个电源开关。 一旦它开始产生正确的结果、逐渐添加到那个简单的电路上。  

    Vivian