This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:TPSM63610RDFR

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406456/tpsm63610-tpsm63610rdfr

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

您好!

我使用过 TPSM63610RDFR 降压转换器。

输入:28V

输出:5V、8A

Fsw:500kHz

我已附上设计文件。 请验证设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件有一个设计计算器、可帮助您验证设计。 请填写此帖子、如果您在计算器参数之外有任何其他问题、可以随时重新打开此主题、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.