This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232HA:想要调节工作温度。

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406426/bq24232ha-want-to-adjust-operationg-temperature

器件型号:BQ24232HA

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在为他们的下一个项目测试 BQ24232HA。

数据表指出:"使用典型的103AT-2型热敏电阻时、允许充电的标称温度范围为0°C 至50°C。"

他们想要将温度调节至 0°C 至45°C。

您是否支持使用 Rs、Rp 电阻器和 RINNT 热敏电阻调节45°C 的最大充电温度?

(最低温度无关紧要、只需根据电池规格调整最大充电温度即可。)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    请查看我的以下评论。  

    遗憾的是、如数据表第7.3.5.1节所述、添加 Rs 和 Rp 电阻器可以扩展温度范围、但它无法降低温度范围。 客户需要选择合适的热敏电阻、使热跳变值对应于45°C 而不是50°C。  

    参考103AT-2数据表、热敏电阻的 50°C 阻值为4160欧姆。 客户需要在 45°C 处选择具有相当电阻的热敏电阻。  

    另一种选择是考虑使用 BQ2407xT 器件、该器件具有与 BQ24232HA 非常相似的功能和引脚排列(它们没有 ITERM 引脚选项)。 该产品系列使用基于电压的 TS 引脚测量、因此在通过电阻器选择来设置充电温度范围时具有更大的灵活性。  

    此致、

    Garrett