This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:输入电压引脚损坏、请检查我的原理图

Guru**** 2393645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406603/tps54140-the-input-voltage-pin-is-damaged-please-check-my-schematic

器件型号:TPS54140

工具与软件:

Vin:24V VOUT:5V IVOUT:0.23A

移除芯片后端电路而不发生短路;移除芯片的 PH 引脚/COM 引脚/BOOT 引脚短路了 Thermal Pad.please 检查我的原理图、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个元件计算器用于验证此器件的原理图。 请在该 计算器中输入您的电路参数 、以查看原理图中是否存在任何潜在问题。 如果您有任何其他问题、请随时重新打开此主题并将计算器填妥。

    谢谢!

    Joshua Austria.