This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:无需主机控制器即可使用 BQ79616电池监控器。

Guru**** 2384850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405646/bq79616-the-use-of-the-bq79616-battery-monitor-without-a-host-controller

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好、感谢您的 支持。

我们考虑在 ASIL-D 系统中使用 BQ79616电池监测器芯片、该芯片通过了 SEooC ASIL-D 认证;在回顾安全概念时、我们可以看到其安全机制分为三类:

-自动: 作为无源元件或由 ASIC 自动执行的机制。
- FDTI: 设计用于在每个容错检测间隔内由外部微控制器协助处理的机制或诊断功能。
- MPFDI:用于在多点故障检测间隔内至少执行一次外部微控制器协助的机制或诊断功能。

我有两个问题:

1.据我们了解、该芯片不能用作独立器件、且需由 ASIL-D 等级的主机控制器才能使 芯片达到 ASIL 等级 、需进行以下设置和检查周围是否有办法、或控制器是否 具有较低的 ASIL (B)。

2.我想了解更多 安全机制分配这些诊断组的方法,例如"SM1: AVDD OV 检测"被指定为 FDTI,而"SM2: AVDD UV 检测"被指定为自动,虽然这两个似乎都解决了一些类似的问题,但了解如何确定该分类是有帮助的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasser,

    我将按以下顺序回答您的问题:

    1) 1)器件不共享任何信息、也不在没有主机控制器的情况下做出决策。 如果没有外部输入、它甚至不会打开。 我不知道微控制器的 ASIL 等级如何影响整个系统的 ASIL 等级、但我想怀疑整个系统需要符合 ASIL-D 等级的器件。

    2)上面的描述是相当恰当的。 "自动"机制自动完成、"FDTI"机制需要主机执行一些操作。 在您提供的示例中、如果发生 AVDD UV 故障、器件将自动进入 SHUTDOWN 模式以保护自身、无需主机执行任何操作。 另一方面、AVDD OV 故障只会导致故障位变为高电平、主机必须检测到该故障并采取相应操作。 器件本身不会执行任何操作。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的答复。

    是的、我想很难 满足 ASIL 比 D 更低的软件要求、我希望我能找到一些方法、但控制器最初负责配置芯片、因此此器件必须是 ASIL D、在没有控制器干预的情况下自动机制是可以的、并且可以在 NFault 引脚上报告 FDTI 机制以触发硬件安全措施、但 MPFDI 机制需要控制器的触发。

    如果我可以重新表述第二个问题、我想了解为什么 AVDD UV 是自动的、而 AVDD OV 为 FDTI、我认为自动更重要、或者芯片无法在出现故障时正常工作、而 FDIS 的严重程度较低、这是准确的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasser,

    我想澄清的是、一些 FDTI 机制需要来自主机的触发器、并非所有这些机制都在 NFAULT 上进行报告。

    自动安全机制不一定比 FDTI 机制更为重要。 自动机制只是自动发生。 在使用 AVDD 的示例中、许多内部元件依赖 AVDD 正常工作、如果没有足够的电压、它们会停止工作、从而强制器件关断。 一些自动机制的存在是因为这样的物理现实、因为它们至关重要、或者因为它们易于实现。 AUTO、FDTI 和 MPFDI 机制之间没有特定的任务关键性层次结构。  

    此致、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清 Ben、感谢您的理解。