请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
禁用 FET_EN 并使用 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 测试 TI 电池管理子软件中的 FET。
DSG FET 控制没有问题,这意味着 DSG 管脚会随命令发生变化,高电压约为27V,低电压约为0V
但是我发现、当禁用 CHG FET 且 CHG 引脚约为8V 时会出现问题、该电压无法禁用 CHG FET、但在启用 CHG FET 时不会出现问题、该高电压可以达到27V。
您能否告知此情况的可能原因?