This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:VMODE/RAMP 引脚设置

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407405/tps543c20a-vmode-ramp-pin-settings

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

尊敬的 Britton:

由于没有连接、可以将 MODE/RAMP 引脚保持断开吗?

我想我们已经讨论过这个问题、但我只是想再次核实一下。

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [报价 userid="603727" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407405/tps543c20a-vmode-ramp-pin-settings "]可以将 MODE/RAMP 引脚保持为无连接状态吗?[/QUOT]

    有。

     根据数据表中的表3 (RAMP)和表5 (MODE)、"打开"悬空或"无连接"是针对 RAMP 和 MODE 引脚定义的功能设置。

    当 RAMP 引脚"开路"时、它选择斜坡电容器29.1pF、这样可提供最快的瞬态性能、但需要最大的输出电容才能稳定环路。

    当 MODE 引脚"打开"时、它会选择单相"独立"操作(由 RT 引脚设置频率)、SYNC 引脚上的 SYNC IN 和 API 禁用。