This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:启用和禁用选项

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405673/tps25751-enable-and-disable-option

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好!

我将按照 https://www.ti.com/tool/PMP41062上的参考设计设计100W 双向充电器。
它可以满足我的所有要求、但我想要添加一个启用/禁用信号、该信号可以控制何时仅当充电器用作供电方时才为 Type C 端口供电。 但是、当充电器充当受电方时、无需启用/禁用。

请建议如何添加相同的。

谢谢
Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shwetanshu:

    可以使用 GPIO 输出事件#73"EnableSource"来确定 TPS25751何时作为源行为。 通过与您确定何时需要供电的任何逻辑相结合、您可以驱动 FET 来控制是否通过 USB-C 端口供电。 或者、您可以利用信号为高电平这个事实以及您自己的逻辑来确定何时驱动 GPIO 输入事件 Fault_Input_Event 进入 USB Type-C 错误恢复状态、直到您要供电。

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于  USB Type-C 错误恢复状态时、IC 消耗的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。