This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电期间的电流脉冲

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406887/bq25890-current-pulsing-during-charging

器件型号:BQ25890

工具与软件:

我在便携式应用中使用 BQ25890、并且我在充电期间会看到异常电流波形。 电流会脉动、几乎就像充电持续开关一样、我还能在 VBUS 断开连接的情况下看到这一点。 我的负载非常轻、没有任何东西会以这种方式拉取电流。 我希望有人可以帮助我理解为什么我会看到这样的波形?

连接 VBUS 时(5V):  

未连接 VBUS:  

我的原理图如下:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要注意的是、我已经完成了一个充电周期、我的 STAT 引脚保持在低电平、但会产生噪声、并且在充电完成后 STAT 引脚会释放。 它看起来就像按照预期的方式运行、但也像是根据该波形持续快速开启和关闭、我没有看到电压的幅度变化。  这只是澄清一下、示波器显示的是电流探头的波形、这是所示的流入电池的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请帮助回答一些有关您的系统的问题:

    Unknown 说:
    我的负载非常轻、任何东西都不会以这种方式拉取电流。

    如想了解更多有关负载的信息、那将会很有帮助。 负载是脉冲信号吗? 如果是这样、它多久脉动一次? 您的负载拉取多大的电流?

    您提到无论是否连接 VBUS 都可以观察到此行为;如果没有 VBUS、我将不会看到电流流入电池。

    您是否使用升压模式? 如果不是、我建议在没有 VBUS 的情况下进行调试、因为您在转换器关闭时会观察到这种行为。

    此致、
    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    感谢您的咨询。 这个器件上没有脉冲负载。 SYS 输出端有两个 LT3154直流/直流稳压器、一个电压为5V、另一个电压为3.8V。 5V 电压的下行侧馈送3.3V 和1.8V 稳压器。 通常情况下、5V、3.3和1.8V 负载上会有一个 Raspberry PI cm3+、3.8V 上会有一个蜂窝式调制解调器。 然而、为了进行调试、我删除了 cm3+和蜂窝式调制解调器。 除了几个静态 IC、线路上几乎没有任何东西。 在本例中、这是电池的电流波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您提供有关您的系统的更多详细信息。

    示波器捕获中的紫色信号似乎是电池电流。 您能否说明一下每个信号是什么?

    SYS 输出端有两个 LT3154直流/直流稳压器、一个电压为5V、另一个电压为3.8V。

    看到这些是降压/升压转换器。 如果这些设备具有轻负载(即 PFM 开关)、则很可能会产生脉冲负载。 我建议您断开 SYS 的所有下游元件(包括直流/直流转换器)、并检查电池电流是否稳定。 这些以轻负载运行的降压/升压转换器很可能是您观察到的电流脉冲的原因。

    此致、

    ALEC