This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:应用程序问题。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401326/hd3ss3220-application-issues

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 HD3SS3220RNHR。

问题:最好是正向插入3.0、但反向插入时不起作用。
1、CC 引脚的电压为0.89V、在切换期间将发生变化。
2.正向和反向切换的 DIR 电压处于高位。

分析原理图是否存在问题?

谢谢!

e2e.ti.com/.../KVMR33_2D00_01_2D00_A20_2B00_V1_2B00_P19.USB_5F00_HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对原理图有几个评论:

    1.在原理图中、多路复用器两侧都有交流耦合电容器。 您需要移除其中的一组电容器、否则 USB 线路上的总电容将低于75nF 规格。

    2.在 SSRX 通道上也使用0.1 μ F 的电容、此电容值太低。 将这些电容器更改为0.33uF:

    3. VBUS 开关需要通过 HD3SS3220上的 ID 引脚来控制。 我看到您这里有一个反相电路、允许这样做、但电阻器 R515 NC 吗? 需要组装此元件、以便我们的 CC 控制器控制 VBUS。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够查看我之前提出的问题?

    如果您不再需要支持、我可以将其标记为已解决。

    此致!

    Shane