This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:结温和配置。 运行和稳压过程

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407279/tps5430-junction-temp-and-config-of-dc-dc-converter

器件型号:TPS5430

工具与软件:

1.测试对象是否可以配置为产生负输出电压?

2.受测器件型号的实际工作结温是多少? 器件能否在150°C 结温下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您可以使用反相降压/升压配置通过降压转换器产生负输出电压。 请 在反相降压/升压模式 EVM 中参阅此器件的用户指南。 本指南还参考了进入该过程的一般理论和计算。

    根据 数据表 第5.3节、该器件的建议工作结温条件为-40°C 至125°C。 不建议在150°C 下运行此器件

    谢谢!

    Joshua Austria.