This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730D 状态 I/O

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405029/tps25730-tps25730d-status-i-os

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: BQ25756E

工具与软件:

您好!

我想知道我是否可以  通过 I2C 总线读取 TPS25730DREFR 的状态 I/O (FAULT_IN、PLUG_EVENT、PLUG_FLIP 等)。

谢谢!

-Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    这在 TPS25730上无法实现。 这在器件上经过简化、 只能通过 GPIO 输出读取。 TI.com 上的 TPS25730技术参考手册详细介绍了唯一可通过 I2C 访问的数据。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。

    我还有其他有关  TPS25730D 的问题。

    1.如果 连接了 USB BC 1.2会发生什么情况?

    2.我需要制造一个5节镍氢电池充电器(有 NTC )。 我需要降压/升压转换器、我曾考虑将 BQ25756E 与  TPS25730D 搭配使用

     BQ25756E 数据表显示其支持锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池。 它没有提到 镍氢电池。

     对于5节镍氢电池、建议使用哪种降压/升压转换器充电器 IC?

    再次感谢、

    -Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    TPS25730D 不支持 BC1.2、因此、如果连接了 BC1.2器件、 电压和电流将限制为5V 1.5A。

    有关 BQ25756E 的问题、请在 BQ 器件型号下创建另一个 E2E。  BQ 电池充电器团队将能够提供相关专业知识。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。

    我将 向 BQ 电池充电器团队解答与 BQ25756E 相关的问题。

      但是、我还有一个关于 TPS25730D 的 VIN_3V3引脚的其他问题。

    我不确定如何连接该引脚。 它是否应该被连接至一个外部3.3V 稳压器?

    它的作用是什么?

    我的项目通过 USB 端口或内部电池供电。

    再次感谢。

    -Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    VIN_3V3为 PD 控制器供电(请注意、它与作为电源路径一部分的 VBUS 分开)。 您应该将其连接到系统中的3.3V 稳压器。  

    在您的系统中、当 PD 由内部电池供电时、它将由 VIN_3V3供电。 当系统未通电(内部电池不供电)且端口连接了适配器时、PD 将由其内部 VBUS 供电至3V3 LDO。

    此致!

    Alex