This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:LMR50410是否可以支持-8V 输出设计

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407808/lmr50410-could-lmr50410-support--8v-output-design

器件型号:LMR50410

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助您检查 LMR50410是否支持24V 输入和-8V 输出、最大输出电流为600mA。 如果此器件无法支持、您可以帮助推荐其他解决方案吗? 非常感谢您的帮助。

此致

Jie