This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165输出电压集

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407779/tps61165-tps61165-output-voltage-set

器件型号:TPS61165

工具与软件:

您好!

TPS61165DRVRG4是恒流 LED 驱动器。 LCD 模块背光具有电压和电流规格。 例如、我们背光的电流规格180mA 和电压规格典型值为9.6V、最大值为10.2V。  

在 TPS61165设计中、可通过选择 R (SET)= 200mV/TPS61165 180mA = 1.11欧姆来设置电流。 但是、我们如何才能确保 TPS61165的输出电压小于10.2V。

是否有用于设置固定输出电压的选项?

或根据随附的照片分享最适合的 IC。  

我已经附上了背光电路图。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    正如我在另一线程中的回答、一旦您设置 LED 电流、电压将自动调节。

    BR

    Patrick