This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165DRVRG4电压测量/计算

Guru**** 2511265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407657/tps61165-tps61165drvrg4-voltage-measure-calculation

器件型号:TPS61165

工具与软件:

我正在尝试在该数据表中使用器件型号 TPS61165DRVRG4 / TPS61165DRVT、该器件应用九个灯串(共3个 LED)。

所需的 LCD 背光正向电压:9.6V (典型值)

所需的 LCD 背光正向电流:180mA (典型值)。

因此、帮助分享如何计算/设置输出电压。

我已附上数据表照片。

我附上了 LCD 背光图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    您只需要设置 LED 电流、然后就会调节输出电压。

    BR

    Patrick