This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM74801Q -回顾

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407706/lm7480-q1-lm74801q---review

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

你好!  

我们完成了抑制负载突降(高达40V)的设计。  

这适用于高达80V 的负载突降吗?  

此致

道格拉斯

e2e.ti.com/.../Titan-Base-_2D00_-Input-Protection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    80V 负载突降违反了绝对最大额定值(70V)。 要在大于70V 的瞬态电压下使用控制器、请使用共源极拓扑。

    我们在数据表中有一个设计过程。

    由于 TVS 选择不正确、您共享的原理图对于40V 负载突降不能很好地发挥作用。

    请参阅  "对于12V 电池系统的11.2 TVS 选型"  部分添加了详细信息。

    具有负载突降保护功能的 LM7480-Q1理想二极管控制器数据表(修订版 C)

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢。

    我将如何测量电池电压? 它是否需要位于 Vout 上? 而不是通过 SW 电阻梯?

    我是否将 EN 连接到 VSNS 以便在 VBAT 通电时始终开启?

    此致

    道格拉斯