请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 工具与软件:
你好!
我们完成了抑制负载突降(高达40V)的设计。
这适用于高达80V 的负载突降吗?
此致
道格拉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好!
我们完成了抑制负载突降(高达40V)的设计。
这适用于高达80V 的负载突降吗?
此致
道格拉斯
嗨、Douglas、
80V 负载突降违反了绝对最大额定值(70V)。 要在大于70V 的瞬态电压下使用控制器、请使用共源极拓扑。
我们在数据表中有一个设计过程。

由于 TVS 选择不正确、您共享的原理图对于40V 负载突降不能很好地发挥作用。
请参阅 "对于12V 电池系统的11.2 TVS 选型" 部分添加了详细信息。
具有负载突降保护功能的 LM7480-Q1理想二极管控制器数据表(修订版 C)
此致、
Shiven Dhir