This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660 Vcc 压降

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407140/ucc25660-ucc25660-vcc-drop

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用了 UCC256604、出现以下问题、请帮助检查是否有任何可能、谢谢。

LLC VCCP 波形如附加文件中所示(在6.x ~ 14.x V 之间跳跃)、LLC 似乎无法正常启动。

原理图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

     您的查询正在审核中。 我会在9月2日前回复您。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    我审阅了原理图。 这是我的回应。

    调试和建议:

    1.没有关于变压器匝数比的信息,我只能推荐以下几点。 与 VCCP 一起测量以下调试步骤。

    • 测量 LO 信号以了解转换器是否尝试启动。 并观察 LO 脉冲在 VCCP 处于峰值时是否出现和停止。
    • 1)测量 OVP/OTP 引脚电压、并查看该电压是否接近3.5V (OVP 阈值)。 如果 OVP 已确认、则 修改 OVP 电路以处理更高的电压。 尝试将 R65替换为15k Ω(或开路以谨慎禁用 OVP)、观察 OVP/OTP 引脚电压以及 VCCP、LO 并确认启动。  
    • 使用隔离式电压探针测量 C40两端的差分电压。 如果电路在无负载下运行并进入突发模式并且看到电容器放电至8V 以下、则建议设计并使用具有更高值的自举电容器。
    • 确保变压器耳轴比选择正确。

    其他评论反馈:

    2.目标输出电压是多少? 所选的 TL431 (U8)的额定电压仅为20V。 如果输出电压接近20V 或更高、请使用额定电压更高的稳压器、或在光耦合器的阳极到接地端使用12V 齐纳钳位。  

    3.建议为 R55使用10k Ω 的值、以便有更高的电流流过光初级。

    尝试以上操作并获得结果后、请分享您的观察结果。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    我想再添加一条反馈。

    4. 可以在1nF 到4.7nF 之间选择 OVP/OTP 上的电容器以实现正常运行。

    此致
    Hemanth