This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:TPS61165输出电压测量

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8869-Q1, TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407632/tps61165-q1-tps61165-output-voltage-measure

器件型号:TPS61165-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS61165、LP8869-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

我正在尝试使用 TPS61165 IC。 我正在将此 IC 用于 LCD 背光控制、它有27个 LED (3S、9P)。

所需的 LCD 背光正向电压:9.6V (典型值)

所需的 LCD 背光正向电流:180mA (典型值)。

根据该选项、如何设置输出电压以使背光平稳运行。

IC 将如何根据要求设置输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    由于它有3个灯串、TPS 61165-Q1只是一个单通道器件。 您是否要将 LP8869-Q1用于3个灯串?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试在此数据表中使用器件型号 TPS61165DRVT、该器件应用了九个灯串、每个灯串由3个 LED 组成。

    我已附上数据表照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我注意到您还在非 Q1线程中提问。 您是否用于汽车应用?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie

    不用于汽车应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    然后、我将转到该线程、关闭这个线程。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可将该线程传递给等效的线程。