This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750 CV 模式充电电流摆幅

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407113/bq25750evm-bq25750-cv-mode-charge-current-swing

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

您好!

我设置为以下电池以及充电电压和电流。

该器件在将 CC 模式更改为 CV 模式时运行良好、但它在接近终止电流时开始电流摆幅。 (未触摸到散热电流)

-电源电压:24V

-充电电压28.99V

-充电电流: ICHG_REG : 4.5A/ITERM : 500mA

-电池:锂离子 25.41V 直流(7S2P)

e2e.ti.com/.../CHG_5F00_CVmode_5F00_swing.txt

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您是否可以设置 EN_PFM=0并查看这是否有用? 当 BQ25750终止电流小于2A 时、建议设置 EN_PFM=0。

    此外、您是否解决了上一个主题中的问题? 如果是、修复了什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我更改 EN_PFM=0时、电流波稳定、I_TERM 也更改了950mA。

    我有两个 BQ25750 EVM、这个 EVM 运转良好。 另一个原始让节拍到该线程。

    谢谢你。