This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:搭配两节独立电池使用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407246/lm5171-use-with-two-independent-batteries

器件型号:LM5171

工具与软件:

您好!

我需要设计一个升压转换器、在实现负载共享的同时从两个独立的电池获取输入功率。 为此、我目前正在考虑使用 LM5171。 在我的应用中、我会将电池连接到 LV 端口侧并从 HV 端口侧获取输出。 我可以简单地将一个电池连接到 LV 端口 CH-1、将另一个电池连接到 LV 端口 CH-2 (因此 LV 端口 CH-1和 LV 端口 CH-2未短接在一起)、并将 HV 端口 CH-1和 HV 端口 CH-2短接在一起吗?或者、我是否需要考虑任何其他注意事项? 是否有关于使用两节独立电池和 LM5171负载共享的任何参考设计或应用手册?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我认为这非常适合 LM5171。

    两个独立的输入电源轨没有区别。 没有类似的参考设计。

    此致、

    Feng