This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040DBVR

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403724/tps61040-tps61040dbvr

器件型号:TPS61040

工具与软件:

大家好、我对 TPS6104x 数据表上图8.9所示示示示例中使用的电感器和电容器的替代器件有疑问。 无法找到示例中给出的准确器件、所以我想更换这些器件。 您可以建议更换器件吗、我需要 Vout=6.5V 和500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhawya:

    TPS6104X 的最大 Iout 远小于500mA。 请提供输入电压范围和其他详细要求、以便我们为您的应用找到更合适的器件。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾  

    输入电压范围为1.8V-5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhawya:

    当 Vin = 1.8V 时是否需要500mA?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出将进入晶体管、其额定值为600mA max、我不知道我可能需要多大的 Iout。 是否有办法查明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhawya:

    升压器件可在应用中提供稳定的输出电压(6.5V)。 连接到6.5V 输出电压的下一级或多个电路决定了将从6.5V 输出电压中提取多少电流。 我们将该电流称为"Iout" .

    只要"Iout"小于升压器件可以提供的最大 Iout、就没有问题。

    最大 Iout 对于选择器件至关重要。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    谢谢您、我想我必须首先为我的应用计算 Iout。 感谢您的帮助、在获得 Iout 值后、我会联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhawya:

    谢谢你。 一旦计算出最大 Iout、请告知我。 我相信它将会小于500mA。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    IOUT 为25mA

    此致

    Bhawya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhawya:

    感谢您查看 Iout。

    当工作在 Vin = 1.8V 且 Vout = 6.5V 时、TPS61040可输出最大 Iout ~60mA。 因此可以涵盖应用中的工作条件。

    关于电感器和电容器类型、您可以参考以下 EVM 用户指南。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu065/slvu065.pdf?ts = 1725240462241&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61040

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    谢谢你

    此致

    Bhawya