This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:输出只有0.8V左右 μ A?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407429/tps54620-0-8v

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TPS53355

工具与软件:

使用前级5.2V作为输入、tps53355输出1.0V、tps54620输出1.8V、3.3V、1.5V、1.0V有输出、1.8V输出只有0.8V左右、COMP引脚是锯齿波、请问是什么原因导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    问题应描述为英文、请创建一个新问题、我先关闭。 谢谢你。