This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408290/ucc29002

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002

工具与软件:

由于 STMicroelectronics 的 L6615D 已停产、我将考虑使用 UCC29002作为替代产品。 我想听取您的意见。
此外、UCC29002可以运行多少个并联连接?

请您考虑此事

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22597/STMICROELECTRONICS/L6615D.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaomi:

    感谢您关注 TI 的产品。 UCC29002负载共享控制器是 L6615D 的良好替代产品。 虽然 UCC29002不是引脚对引脚兼容、但 UCC29002提供与 L6615D 相同的功能。  

    UCC29002具有三个型号(UCC29002、UCC39002和 UCC29002-1)。 请 参阅此 E2E 博文 、了解其中的差异。 我们提供了 UCC29002设计计算器 、可加快您的设计过程。 您还可以订购 UCC39002EVM 以在硬件上测试 UCC29002。  

    从理论上讲、可以并行连接的数量没有限制。 实际上、随着添加更多并行连接、每个功率级之间的负载变化将增加。 您可以查看 PMP10099参考设计、该设计具有8个并联的反激式功率级、每个功率级均由 UCC29002控制。 测试报告的第11页显示了每个功率级的负载变化。  

    即使在高功率下、并行级越少、负载变化也越小。 UCC29002数据表的第6页显示了60A 负载中3个并联级之间的负载变化。

    如果您对 UCC29002还有其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    Jonathan Wong