This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001-TPS7A0 EP:旁路电容器选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408233/tps7a4001-ep-bypass-capacitor-selection

器件型号:TPS7A4001-TPS7A4001 EP
主题中讨论的其他器件:TPS7A4001

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPS7A4001稳压器、我们设计了47nF 电容器 作为旁路、该电容器连接在反馈引脚和输出之间、因为需要低噪声解决方案。

然而、我们经审阅后发现、器件数据表建议仅使用10nF。  将旁路电容器增加到47nF 是否有任何缺点?  

我们的应用没有需要关注的明显瞬变。

此致、

Dean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我在数据表中没有看到任何提及使用较高值 CBYP (或因此要求较小值的 CBYP)时存在的限制、因此如果您使用47nF 电容器、则不会出现稳定性问题。 对于环路、增大前馈电容器的大小会将由其引入的极点和零点移至较低频率、因此在某些工作负载下相位裕度将增大、而在其他工作负载下相位裕度将减小。 使用前馈电容器时、通常情况就是如此。 很难知道确切的影响、因为器件的带宽在很大程度上取决于负载电流、并且每个器件的环路不同、但由于数据表中没有提到稳定性注意事项、因此预计即使使用更大的前馈电容器、相位裕度也仍然可以接受。  

    我们也有关于此主题的应用手册、请参阅下面的。  

    《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》:https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    此致、

    Nick