This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:SWpin 过压保护

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402988/lm25116-swpin-overvoltage-protection

器件型号:LM25116

工具与软件:

MOSFET 之间的电感器连接到 SW 端子上的尖峰噪声在24V 输入和17V 输出下约为56V、超过了45V 的额定电压。
此 SW 端子内部是否有过压保护二极管?
如果在此状态下使用、电源 IC 是否可能会损坏?

如果没有、可以添加缓冲电路作为对策吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正常运行时、SW 不应上升到45V 以上。 不建议这么做并且超过针对这个引脚的器件的绝对最大额定值、并且有可能会损坏器件。

    我能问您是如何测量 SW 的吗? 请确保使用尖头与桶法测量 SW。 此外、为了排除测试设置中的问题、您是否可以在相同设置和相同测试条件(24V 输入和17路输出)下测量 EVM、看看是否可以看到类似的尖峰噪声。 如果该尖峰噪声仅存在于您的应用中、则可能必须查看您的实现方案以便了解所发生的情况。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我现在有一段时间没有收到您的回复、我将关闭此主题。 如果您有任何新信息、请随时打开该主题帖、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.