This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:LM51440SDRRR

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401031/lmr51440-lm51440sdrrr

器件型号:LMR51440

工具与软件:

我使用的是两个 LM51440SDRRR IC。  我有一个12伏输入以及+5V 和+3.3V 输出。  我包含了原理图图片。   

我们可以看到、当+5V 关闭时、流入电路的电流为1.6mA。   

数据表指示关断电流应为6uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我看了您的原理图、U2上的 EN 电阻器网络似乎会产生一些电流。 请移除 R5并按照 U1中的方法通过外部电源启用该器件、从而准确评估应用的输入电流。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Joshua。  抱歉、混淆、但我们是在 EN 引脚被拉低的情况下测量流入 U1的电流。  我只添加了 U2、因为它在同一页上。  在将 U1 EN 引脚拉至低电平时、我们可以看到电流的1.6mA 仍进入 U1。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请告诉我以下三件事、以便我可以更好地为您提供帮助:

    • 您能否确认您的 器件 已与所有下游元件隔离?
    • 您能否分享一下您是如何 测量输入电流的?从哪个点测量?
    • 您是否在不同器件上完成了 A-B-A 交换并看到了明显不同的电流?

    我想 避免 这种情况成为测试设置或 IC 的一个因素。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    由于我现在有一段时间没有收到您的回复、我将关闭此主题。 如果您有任何新信息、请随时打开该主题帖、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.