请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2678 工具与软件:
我在设计中实现了 LM2678SD-5.0/NOPB、但有些麻烦。 VIN = 24VDC、VOUT = 5VDC。 我需要2到3A 的输出电流、但当连接到负载时、它只会 在输出电压开始下降到3V 之前输出800mA。
我的原理图与产品说明书中的应用设计基本相同。 我的 CIN 和 COUT 电容器略有不同、肖特基二极管因淘汰而有所不同、但应该就足够了。 下面是布局的原理图和图像。 我有10个印刷电路板的手都有同样的问题,所以我认为它不是做工。 此控制器是否对电容器 ESR 等的微小变化非常敏感?
原理图:
布局:
重要器件的 BOM:
| 参数 | 电容 CER 0.01 μ F | KEMET | C0805C103J5RAC7210 | |
| L2 | 固定 IND 27UH 5A 40m Ω SMD | Bourns | SRR1210A-270M | |
| C7、C13 | 电容、铝、150UF、20%、35V、SMD | Nichicon | EEE-FK1E151AL | |
| D15 | 二极管、肖特基、60V、7A、TO277A | Vishay | SS10P6-M3/87A |
如果您能尽快提供任何帮助、我们将不胜感激。