This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678固定输出转换器的低输出。 800mA 而不是5A

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400608/lm2678-low-output-from-lm2678-fixed-output-converter-800ma-instead-of-5a

器件型号:LM2678

工具与软件:

我在设计中实现了 LM2678SD-5.0/NOPB、但有些麻烦。 VIN = 24VDC、VOUT = 5VDC。 我需要2到3A 的输出电流、但当连接到负载时、它只会 在输出电压开始下降到3V 之前输出800mA。  

我的原理图与产品说明书中的应用设计基本相同。 我的 CIN 和 COUT 电容器略有不同、肖特基二极管因淘汰而有所不同、但应该就足够了。 下面是布局的原理图和图像。  我有10个印刷电路板的手都有同样的问题,所以我认为它不是做工。 此控制器是否对电容器 ESR 等的微小变化非常敏感?
原理图:
布局:
重要器件的 BOM:
参数 电容 CER 0.01 μ F   KEMET C0805C103J5RAC7210
L2 固定 IND 27UH 5A 40m Ω SMD Bourns SRR1210A-270M
C7、C13 电容、铝、150UF、20%、35V、SMD Nichicon EEE-FK1E151AL
D15 二极管、肖特基、60V、7A、TO277A Vishay SS10P6-M3/87A
 
 
如果您能尽快提供任何帮助、我们将不胜感激。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看您的电源的电流限制是多少? 您还可以附加您正在经历的波形。

    谢谢!

    Joshua Austria.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我现在有一段时间没有收到您的回复、我将关闭此主题。 如果您有任何新信息、请随时打开该主题帖、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.